Operator CameraControl

Operator Library: Hardware Platform

CameraControl 算子为连接的相机提供相机控制 [CC] 接口。 当使用多个 CameraControl 算子实例时,可以在资源对话框窗口中将其分配给正确的相机端口。 因此,该算子需要一个类型为 CameraControl 的 VisualApplets 资源。 资源索引 0 对应相机端口 A,资源索引 1 对应相机端口 B。 有关详细信息,请检查 'Allocation of Device Resources'。

适用于硬件平台
mE5 marathon VCLx
mE5 marathon VCL
LightBridge VCL
microEnable 5 ironman VD8-PoCL
microEnable IV VD4-CL /-PoCL
microEnable IV VD1-CL
[注意] 带 microEnable 5 VD8-PoCL 的一个实例

由于 microEnable 5 VD8-PoCL 的板卡设计,该平台仅提供此算子的一个实例。

I/O Properties

财产 值
操作员类型 M
Input Link CC[1-4],信号输入
端口名称 方向 键入 描述
CC1 输入 OM Camera Link CC1 通道。
CC2 输入 OM Camera Link CC2 通道。
CC3 输入 OM Camera Link CC3 通道。
CC4 输入 OM Camera Link CC4 通道。

同步和异步输入:

所有信号输入均可由相同或不同的 M 型算子通过任意 O 型算子网络提供源。 如果它们由相同的 M 型源提供,则将自动同步。另请参见 'M-type Operators with Multiple Inputs'。

Supported Link Format

链接参数 输入链接 CC[1-4]
Bit Width 1
Arithmetic 未签名
Parallelism 1
内核列 1
内核行 1
图像协议 VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
颜色口味 FL_NONE
Max. Img Width 任何
Max. Img Height 任何

参数

无

Examples of Use

以下示例展示了 CameraControl 算子的使用: